This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:适用于5节和10节电池组且功率高达240W 的 USB PD 解决方案

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054661/tps25750-usb-pd-solution-for-5s-and-10s-battery-packs-upto-240-w

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

您好!

德州仪器(TI)是否为5s (高达21V)和10s (高达42V)电池组提供任何 USB 电力输送解决方案(USB 控制器 IC 和充电器控制器 IC -高达240W)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要 USB-PD3.1扩展电压支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、USB-PD 3.1扩展功率范围(EPR)。 TI 是否有任何支持 EPR 的 USB 控制器 IC/充电器控制器 IC?

    PS:我计划构建一个 USB-PD 充电器、能够为5秒(最大电池组电压21V)和10秒(最大电池组电压42V)充电 充电电流高达5A 的电池组。我只能找到1个与 USB-PD 兼容且支持多达5节串联电池的相关充电器控制器 IC (BQ25731)。 此外、我不知道该 IC 是否与我也计划使用的 TPS25750 USB 控制器 IC 兼容。  TI 的 IC /设计解决方案是否可以在该项目中为我提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dattatreya、

    是的  、我们有计划在未来的器件之一中实现具有240W 功率的 USB-PD3.1。 我们将使用与此设计 https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01类似的新型 EPR 电池充电器创建一个参考设计 

    遗憾的是、TPS25750不支持 EPR 240W 功能。 我们没有在 TI.com 上提供此新器件和设计的确切日期

    您是否能够详细说明您的终端设备、以及您为什么要利用新的 EPR 电压范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢您提供的信息! TPS25750是否支持为最多5节串联电池的电池组充电(如果我将其与 BQ25731充电器控制器 IC 和 MCU 单元结合使用)? 如果没有、TI 是否有任何其他兼容  TPS25750充电器控制器 IC (或任何其他等效充电器控制器 IC)的 USB 控制器 IC 为5节电池组充电?

    我当前的任务是为便携式电池组开发使用 USB-PD 协议的充电系统。  这些电池组具有5节或10节串联电池、因此在充满电时、5节和10节电池组的最大电池组电压分别达到21和42 V。 我还找不到一个 USB 控制器 IC、它可以支持 通过4节以上串联电池为电池组充电。 您能帮我设计一些参考设计/设计方案、以便开发此类充电系统吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS25750可使用 BQ25731运行并为5节电池充电。 但是、TPS25750 只能协商100W (20V/5A)的最大功率。

    就10节电池设计而言、TPS25750目前不支持任何10节电池充电器。 但是,我们今后确实有这方面的计划,这正是我在上面强调的,但不幸的是,现在还没有一个日期可以提供这方面的计划。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢、这应该会有所帮助! 然后、我将继续使用 TPS25750和 BQ25731为5芯电池组充电。 当 EPR 240W IC 发布时、是否有方法获得通知(在我的电子邮件中)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我们现在没有这种能力。 我建议在6个月后再次查看、看看是否发布了任何内容。 如果不是、我们肯定会更好地了解它何时会发布到网络上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒! 非常感谢您的帮助和支持!