This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:我们是否有 TCA9546A 等 I3C 4通道开关?

Guru**** 2926340 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055381/tca9546a-do-we-have-i3c-4-ch-switch-like-tca9546a

器件型号:TCA9546A

各位专家、您好!

我们可以有 TCA9546A 等 I3C 4通道开关吗?

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有可通过 I3C 协议控制的开关。 如果 I3C 信号不干扰 I2C 器件、则可以使用 I2C 开关。

    您可以使用任何模拟开关、但必须使用单独的 GPIO 信号对其进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    感谢您的回复! 很抱歉再次确认。 我们是否可以在 I3C 信号上使用 TCA9546A? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 TCA9546A 器件支持400kHz 快速模式、具有50ns 尖峰滤波器、因此不受 μ I³C 信号的影响。 (控制器将以 μ I²C 模式访问 TCA9546A 本身。)

    请参阅 www.mipi.org/faq-category/backwards-compatibility-i2c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复、我们可以与客户核实。 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien