This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:RE 引脚上的内部上拉电阻

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055614/thvd1500-internal-pull-ups-at-re-pin

器件型号:THVD1500

您好!

RE 引脚上拉至什么电压?

该引脚连接到使用3.3V 电源供电的微控制器 GPIO。 这是否会导致向控制器引脚施加5V 电压?

我们应该在引脚上有一个到3.3V 的外部上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /RE 引脚 MΩ 一个到 VCC 的2k Ω 内部上拉电阻。

    µA 3.3V GPIO 时、大约0.5 μ A 的电流将流入3.3V 电源。 如果该电源能够灌入电流、这是无害的。 µA、在3.3V 电源上所有器件的功耗低于0.5 μ A 的情况下、电源可能会浮动并损坏与其相连的器件。 µA MΩ 确保功耗至少为0.5 μ A、在3.3V 电源和 GND 之间添加一个4.7 μ F 电阻器。