This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848LFQ:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052952/dp83848lfq-searching-ti-solution

器件型号:DP83848LFQ
主题中讨论的其他器件:DP83848Q-Q1

大家好、

我们的 DIN  DP83848Q-Q1有一款出色的新器件!

但因为它缺货了!

  DP83848LFQ 或  DP83848H 是否   是一种理想的替代解决方案?

如果是、设计中是否需要注意任何事项? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。

    我将回顾并尽早回复您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    DP83848H 是 目录器件  

    DP83848LFQ 是一款自动格栅器件。 封装不同、但器件应安装在电路板上。

    此致。

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    DP83848LFQ 是一款自动等级器件。  封装不同、但器件应安装在电路板上。

    如果您没有其他问题、请 单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我将关闭该线程、因为我没有听到您的声音。

    此致、

    Sreenivasa