This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:长度限制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055352/ds160pr412-length-limitation

器件型号:DS160PR412

大家好、

DS160PR412是否存在任何导线长度限制、因为它未出现在布局指南中?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    没有特定的线长度限制。 不同的布线和电缆具有不同的特性和插入损耗、因此我们无法保证长度存在任何限制。 请查看数据表的表7-1、了解转接驱动器可以补偿的大致插入损耗。 PCIe 规范规定、系统在第4代的插入损耗高达28dB、只要整个信号路径的插入损耗小于28dB +转接驱动器的补偿、链路就应保持稳定。 我们建议执行 IBIS 建模以确保这一点。

    谢谢、

    David