This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:创建单个流

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050615/tser953-creating-a-single-stream

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954

与系统功能相关的问题:

可以 通过 TDES954将两个独立(但同步)的800x800单通道 MIPI 流(每个 TSER953一个)桥接至双通道1600x800 MIPI 流 (即具有单个 MIPI 时钟和两条数据线的单个视频流)、 不是两个具有独立时钟和数据线的独立 MIPI 流)。 我们最终 能否 将 MIPI 数据连接到 Cypress EZ-USB CX3,然后再将 MIPI 数据转换为 USB 3视频类流。 正确完成后、我想在显示器上看到1600x800视频、视频左半部分是一个摄像头、右半部分是另一个摄像头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    我认为、使用 TDES954数据表中"7.4.19虚拟通道和上下文"一节中介绍的虚拟通道是可能的。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以 使用 TDES954/TSER953评估板进行测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    EVM 板具有 TSER953和 TDES954器 件、因此您将能够对954中的寄存器进行编程、以重新映射成像器中视频流的 VC-ID。  但是、EVM 没有图像处理器、只有 MCU。 因此、要测试您所说的"我想在显示器上观看1600x800视频、视频的左半部分是一个摄像头、右半部分是另一个摄像头"、您需要自己进行设置。  

    此致、

    Shruti