This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2:TVP5146M2输出8位而不是10位

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146M2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055457/tvp5146m2-tvp5146m2-output-8-bit-instead-of-10-bit

器件型号:TVP5146M2

你好

我想让 TVP5146M2将模拟 RGB、YPbPr、CVBS、s 视频转换为8位而不是10位的数字输出、因为我的 DAC (ADV7343)只接受8位。

我注意到 TVP5146M2具有8位模式、但在寄存器中找不到、因此请就此提供帮助。 我知道这方面的支持有限、但我不需要太多的支持、只需要快速和小型的支持。

此外、它可以处理的最大分辨率是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossam、您好!

    遗憾的是、对于该产品、它不受限制、但不提供支持。 我们没有专门的技术知识来详细回答这些问题。

    对于8位操作、我认为最好将输出的高8位连接到 DAC。 我也找不到任何有关8位模式的信息、不知道为什么会提到这一点。

    我不知道这在最大分辨率方面与什么相关、但我确实发现了分辨率: TVP5146M2支持具有标准480i 或576i 组件视频时序的交叉 RGB 输入。

    我假设这意味着576i 的最大分辨率是上限。

    不幸的是,这就是我可以为这一问题提供的答案的程度。

    此致、

    Ralph Jacobi