This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:评估板 LMH0397

Guru**** 2896010 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054650/lmh0397-evaluation-board-lmh0397

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件: LMH1297LMH1297EVM

例如、我将在新项目中使用 LMH0397。 我需要有关评估板的信息。 此电路板是否有代码?  

是否提供?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH0397使用 LMH1297评估板。 这两个器件是寄存器和引脚兼容的。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。

    我知道 LMH0397和 LMH1297使用相同的评估板、但我需要该信息来订购组装了 LMH0397器件的测试板。

    是否有两个不同的订单代码?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    LMH1297EVM 未附带、或 LMH0397未安装、而不是 LMH1297器件。 没有安装 LMH0397的电路板。 请注意、LMH1297和 LMH0397是相同的器件、但在一个器件中启用、测试和检查了 LMH1297 - 12/6G。

    此致、、Nasser