This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:替代产品

Guru**** 2693915 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, DS100BR111A, DS100BR210, DS100BR111, DS80PCI800, DS80PCI402, DS80PCI810, DS125BR111, DS100BR410, SN65LVPE501, DS50PCI401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053815/ds80pci102-alternative

器件型号:DS80PCI102
主题中讨论的其他器件: DS100BR111ADS100BR210DS100BR111DS80PCI800DS80PCI402DS80PCI810DS125BR111DS100BR410SN65LVPE501DS50PCI401

您好!

我的客户计划使用 DS80PCI102、但其交货周期大于68周、完全不符合 CRD 要求。

是否有任何其他 TI 器件替代 DS80PCI102?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    您的客户可以考虑以下部件:DS100BR210、DS100BR111A 和 DS100BR111。 这些器件以及 DS80PCI102都使用相同的高速 IP。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    感谢你的答复。
    我的客户应用是 PCIe。
    DS100BR210、DS100BR111A 和 DSBR111是否也可用于 PCIe 应用?
    这些器件是否还支持 PCIe 专有功能、例如接收器检测和电气空闲?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    我假设这是 PCIe Gen3。 它们可以考虑用于 PCIe Gen3的 DS80PCI800、DS80PCI402、DS80PCI810或 DS125BR111。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser

    它们的要求是 PCIe Gen-1。

    他们现在正在考虑 DS100BR410。您认为 DS100BR410正常吗?

    他们希望使用一个 DS100BR410来连接主机 CPU 和两个器件 A 和 B、如下所示。
    此配置是否正常、或者必须使用两个单独的 DS100BR410来连接两个器件?


    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PCIe 第1代、请考虑以下事项:DS50PCI401/402、SN65LVPE501/504/512或 SN65LVPE802。

    它们可以使用一个部件连接到两个器件。

    此致、、Nasser