This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1792:输入阻抗

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055496/sn65hvd1792-input-impedance

器件型号:SN65HVD1792

您好!

你好。  SN65HVD1792的每个接收器输入的输入阻抗是多少? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    由于晶体管器件的非线性、很难定义此规格。 接收器引脚上的电压变化会改变流经这些引脚的电流量、最终会改变电阻。 您可能要查找的规格是接收器关断时来自接收器引脚的泄漏电流。 这通常是一个小电流(uA)、伴随着一个相当大的输入电阻(千欧姆范围)。 遗憾的是、数据表未提供此精确测量值。

    相反、我们可以查看接收器不同电压电平下的总线输入电流:  

    对于92个器件 Vi = +12V、最大电流为125uA。 R = 12V/125uA = 96k Ω、对于 Vi =-7V、电流为-100uA。 R =-7/-100uA = 70k Ω。  

    这些只是输入电阻曲线上的两个点。 当然、接收器输入的输入阻抗将根据输入电压而变化。  

    此致、

    Tyler