This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1176:SN65HVD1176D 与 SN65ALS1176D 的差异

Guru**** 2382010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055074/sn65hvd1176-differences-sn65hvd1176d-vs-sn65als1176d

器件型号:SN65HVD1176

您好!

是否可以将 SN65ALS1176D 视为 SN65HVD1176D 的直接替代产品?

非常感谢、

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许吧。 旧的 ALS 器件使用更多的功率、更窄的温度范围、并像5个 HVD 接收器那样加载总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    在这种情况下、您将尝试用较旧的器件替换较新的器件。 我希望会有一些电气降级转换为较旧的器件。  

    通过浏览这两款器件的数据表、ALS 器件将经历更慢的最大信号速率、更窄的温度范围和更低的电流消耗(由 Clemens 声明)。  

    我注意到 ALS 设备接收器失效防护仅检测开路情况。 HVD 故障安全可检测开路、 总线短路或空闲总线。  

    最终、器件的直接替换将取决于您尝试实现的特定应用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Clemens 和 Tyler 的澄清。

    此致、Alessio