This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:针对不同灌电流/拉电流的器件/电路配置

Guru**** 2756475 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053366/tusb320lai-device-circuit-configuration-for-different-sink-source-currents

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

您好!

我想知道 TUSB320xAI 是否可以在灌电流/拉电流模式下使用。 该电路将使用非 USB 电源作为主电源。 使用此电源时、USB 端口应提供5V/500mA (USB 2.0)。 如果主电源不可用且使用了 USB 电源、则端口消耗5V/3A 电流。 TUSB320xAI 器件是否可以实现这一点?

如果可能、我仍然不确定是否正确理解了所有 TUSB320xAI 模式:

1) 1)必须使用哪种模式、DRP 或 DFP 以及电池电量耗尽?

2) 2)对于上述情况、必须使用 μ I²C 模式、对吧?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很有可能。

    1:电池电量耗尽时的 UFP 模式。

    2:仅 I2C 模式

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。 对于#1、为什么需要 UFP? 我想我可以将器件固定为 DFP。 对于非 USB 电源、无需执行任何其他操作。 对于 USB 供电、连接 USB 电源时 VDD 最初不可用、根据数据表的表4、即使在 DFP 模式下、也是电池电量耗尽模式。 因此、即使配置为 DFP (拉电流)、器件也是灌电流器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端口引脚可以是任何状态、但在电池电量耗尽模式下、CC 引脚上默认为5.1k RD、这是 UFP 模式。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    啊、好的。 因此、我可以将端口引脚固定为正常运行时的 DFP 模式(非 USB 电源可用)。 如果电源不可用、TUSB320将自动处于电池电量耗尽模式、并在连接 USB 电源时保持此状态、对吧?

    对于灌电流/拉电流 VBUS、我还需要一个双向电源开关、对吧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 开关仅用于 DFP、从连接器的 USB 电源接收 Vbus。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢你。 也许我可以在接下来的几天内提供一个原理图以供验证。  有关 OUTx 信号的问题:当处于仅 DFP 模式和电池电量耗尽模式时、将发出哪个状态的信号? 我在 数据表中找不到有关它的信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请发送原理图进行审核。

    OUTx 引脚是漏极开路,在电池电量耗尽模式下,漏极开路也是关断的。

    在 DFP 模式下、OUTx 不用、因此不用考虑。

    正则表达

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    好的、那么在我的案例中、似乎不可能充当 UFP。 无法通过 I2C 控制 TUSB320来请求5V/3A、该电路无法以默认功率启动。 因此、我将仅实现 DFP。 感谢你的帮助。

    此致