This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:推荐在65W 灌电流条件下使用的电池充电器

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25790, USB-PD-CHG-EVM-01, TIDA-050047, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054604/tps25750-recommended-battery-charger-at-65w-sink

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731BQ25790BQ25792USB-PD-CHG-EVM-01TIDA-050047

大家好、

 

我们的条件如下。

然后、我们想知道推荐的电池充电器、并有两个问题。

 

[我们的条件]

仅灌电流

约65W (电压和电流待定)

4芯电池

 

------

[第1季度]

我在 TI HP 中找到了以下评论、并了解如果是65W、建议使用 BQ25731电池充电器。

为什么阈值为45W?

而且、我无法使用 BQ25792或 BQ25790吗?

如果是、您能告诉我们原因吗?

 

 

------

 

[第2季度]

我想使用 USB-PD-CHG-EVM-01 (TPS25750D + BQ25792)。

我知道 EVM 可以接收100W (20V/5A)的功率、因此可以使用 BQ25792提供65W 功率。

我的理解是否正确?

如果是、我希望使用 BQ25792实现65W 功率。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

<设计指南:TIDA-050047>

 

------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是这样,但让我们回到细节上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ghouse - San、

    感谢您提供信息。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只希望获得65W 的功率、则可以使用 TPS25750 + BQ25792。 45W 阈值以解决方案可提供的功率为基准。 下表是从以下使用 TPS25750 + BQ25792的参考设计中获取的表的屏幕截图。  https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01 

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的支持。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏