This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB12LV32:IEEE1394b 产品选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB12LV32, TSB81BA3E, TSB82AA2, TSB82AA2B, XIO2213B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054089/tsb12lv32-ieee1394b-product-selection

器件型号:TSB12LV32
主题中讨论的其他器件: TSB81BA3ETSB82AA2TSB82AA2BXIO2213B

您好、先生、

我对该应用进行了内部研究、以通过 IEEE1394b 从主机器件获取命令并对其进行控制。

具体来说、传输由 IEEE1394b 的收发器 TSB81BA3E 执行、数据由"TSB12LV32"的 LLC 转换、并在 DSP「TMS320F2833x」中读取和控制数据。

我的问题如下。

1.上述器件选择是否存在任何问题? 如果有问题、您能提出替代方案吗?
"TSB12LV32"的数据表对应于 IEEE1394a,但它是否可用于 IEEE1394b?

2.如果我从两个 DSP 读取数据、是否可以将多个 DSP 连接到"TSB12LV32"?

3.您能建议与 IEEE1394b (评估套件等)相关的任何信息吗?

感谢您的建议。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用1393a LLC 时、必须将 PHY 配置为在1394a 模式下运行。

    2.将 DSP 配置为一次只激活其中一个、或者使用单独的模拟/总线开关。

    显然,"LynxSoft 软件应用程序员用户指南"(SLLU003)、"1394 LynxSoft H/W 抽象层(HAL-MPEG2Lynx & GPLynx Prog I/F 用户指南)"(SLLA022)和"GPLynx HAL"(SLLA026)文档已从 TI 的网站消失。 1394是一种相当复杂的协议。 如果我要设计一个新器件、我会考虑使用一个运行 Linux 的带有 PCI (e) LLC 或 USB 的微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSB12LV32 仅为1394a、TI 提供的唯一1394B LLC 是 TSB82AA2系列。

    不、 我们不建议尝试将多个 DSP 连接到单个 LLC。

    3.  TI 不再提供1394A/B EVM,并且不再提供许多像下面列出的 Clemens 这样的文档,因为这些文档引用了已停产的产品或过时的技术。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。
    如果我在 DSP 或 FPGA 中使用1394B 发送或接收数据、
    数据由 IEEE 1394b 的收发器"TSB81BA3E"发送和接收、数据由"TSB82A2"转换、后者是 LLC。
    这是可以的吗?
    TSB82AA2主要被识别为用于连接 PCI 和1394b 的 LCC。
    如果我使用 DSP 或 FPGA、您还有其他选择吗?
    感谢您提前提出建议。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSB82AA2B 或 XIO2213B 等所有1394b 器件都需要 PCI (e)总线。 1394a TSB12LV32是唯一一款总线更简单的器件、可用于简单的 DSP/FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有1394B LLDC 都采用 PCI (e)接口。  TSB12LV32具有更通用的接口、但由于支持要求、仅支持大容量应用。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、Clemens、

    是否可以 1394B  通信中使用条件 TSB12LV32?

    例如、通信速度为400Mbps 或更低。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在1394b 总线上使用1394a 器件。 与这些器件的通信将限制为1394a 速度和功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以将 TUSB12LV32与1394B phy 结合使用、但请注意、TI 只能提供有限的支持和现有文档。