This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:施加大于8V 的差分 I/O 时、电流流动

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055156/tpd4e1b06-current-flows-when-more-than-8v-differential-i-o-is-applied

器件型号:TPD4E1B06

您好!

我们在模拟前端中使用此器件来保护我们的 ADC 输入免受 ESD 的影响。 连接方式如下:

其中引脚1和2连接到模拟输入。 我们之所以使用该器件、是因为它具有极低的泄漏、并将 GND 引脚连接到5V、使其获得的范围基本上为-0.5V 至10.5V、其中我们的模拟输入的范围为0V 至10V。 然后、我们的5V 电源可以通过电容器将 ESD 向 GND 放电。 但是、当其中一个输入连接到0V 并且我们将另一个输入连接到8V 以上的任何电压时、器件开始导通、这对我们来说是没有意义的。 我们在数据表中看到了以下注意事项:

但我们不确定这是从哪里产生的。 数据表中没有关于 I/O 与 I/O 电压间的关系的其他详细信息或指导、根据(简化的、我知道)电路符号、我们不期望出现这种行为。 这是您知道的吗?

此致、Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    你是对的。 简化版原理图未显示器件内部的所有内容。 表7.3是正确的、其中任何2个引脚之间的电压 都不应超过5.5V。我将向您发送一条私人消息、详细介绍这一点。

    此致、

    Matt Smith