This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS9637:引脚1Y 处的阻抗?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054199/sn75lvds9637-impedance-at-pin-1y

器件型号:SN75LVDS9637

您好!

我的客户需要向 TI 差分线路接收器 SN75LVDS9637D 的输出添加串联端接、其值与50欧姆时的特性阻抗相匹配。 为了获得正确的值、他们想知道引脚1Y 处 SN75LVDS9637D 驱动器的阻抗是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1Y 引脚上的输出阻抗为~35 Ω。