This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:外部 MCU 用例

Guru**** 2963650 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054995/tusb9261-external-mcu-use-case

器件型号:TUSB9261

您好!

   客户正在针对 以下用例评估 TUSB9261。 请您建议这是否可以实现。 谢谢。  

外部 MCU 通过 SPI 将数据传输到 TUSB9261 M3、然后传输到 ATA 器件。

2. 外部 MCU 通过 TUSB9261的 USB3传输数据、然后存储在 ATA 器件上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB9261是一款 USB 转 SATA 桥接器。 它仅支持第二种情况(使用 SATA、而不是 ATA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 客户尝试寻找 BMS 数据存储解决方案。 到目前为止、他们选择的是512G SSD。 您可能知道、此类应用中的 MCU 通常是 M3或 M4、对于此用例、您是否有解决方案建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的团队没有适合 TI 应用的产品。