This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:具有 DRP 和 VCONN 输出的 TUSB321AI。

Guru**** 2652505 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, CC2531, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054261/tusb321ai-tusb321ai-with-drp-and-vconn-output

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: CC2531TUSB320LAI

您好、TI 专家、

我的客户将 TUSB321AI 作为他们的新产品考虑在内、他们对这一概念是否正确有疑问。

其概念如下。

黄色框是一个 PCB。

-客户希望在没有适配器的情况下运行 CC2531 (带 D+、D-)、温度传感器和 PD 控制器/CC 控制器本身。

并且还想使用适配器为平板电脑充电。 此适配器仅为5V/2A。 不使用其他。

这是一个问题;

1. TPS25854或 TUSB321AI 的概念是否正确?

2.我们必须将 IC 设为双角色端口,如何才能实现? 原理图还是软件?

3.适配器输出时需要 VCONN 5V 电源。 连接后、我们可以直接从平板电脑使用它吗? 还是应该制定特定的原理图或固件?

这是我和我的客户第一次使用 USB Type C 解决方案。 我对这许多问题感到抱歉。

如果您需要有关这方面的更多信息、请告诉我。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    在这里、两个器件都可用于在3A (最大值)时通告5V 电压。  

    TUSB321AI 可用于具有适当硬件配置的 DRP 模式。  

    3.您能说明一下您何时需要 VConn 电源吗? 适配器是否由 VConn 供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    1.客户只能使用5V/2A 适配器。 在本例中、如何设置 CC1/CC2引脚?

    2.您能给我一些关于 DRP 模式硬件配置的文档参考吗?

    3.如果适配器不存在、则 VCONN 用于 CC2531和温度传感器。 此外、如果存在适配器、VCONN 还可以为 CC2531和温度传感器供电。 无论如何、主要问题是当适配器不存在时、VCONN 应通过平板电脑为模块提供5V 电压。

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    1:CC 电流广播仅显示最大电流能力。 在客户应用中 、应配置1.5A 广播、因为设计只能支持高达2A 的电流。

     2.数据表 详细说明了如何在 DRP 模式下配置 TUSB321AI。 请参见端口引脚。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb321ai.pdf 

    3.如果您只打算接收 Vconn、则不需要 TUSB321AI。 在研究 USB-C 规格后、您将需要一个电子标记或其他一些器件来响应 SOP'并呈现/削弱 Ra、从而获得可用源的 Vconn。 TUSB320LAI 可被使用 Present Rp 来提供 VBUS。