This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:支持 SN75DPHY440SS...的布线长度

Guru**** 2929760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050652/sn75dphy440ss-support-trace-length-of-sn75dphy440ss

器件型号:SN75DPHY440SS

您好、先生、

我是否可以知道 DPHY440SS 支持何种布线长度?

在我的客户设计中、其 MIPI 4通道布线长度最大为62cm。 从传感器输出到连接器。

最大值 数据速率为1.3Gb。

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440可支持1.5G 的最大数据速率、因此1.300Gbps 在 DPHY440支持能力范围内。

    DPHY 具有接收器均衡器和发送器预加重功能、可补偿通道 ISI 损耗。 在750MHz 时、有三个 RX 均衡级别可供选择、分别为0dB、2.5dB 和5dB。 提供0dB 和2.5dB 两个 TX 预加重级别。 根据通道损耗和 DPHY440的放置方式、我们可以使用 RX 均衡器和 TX 预加重来实现最佳结果。

    我们是否知道该62cm 迹线丢失 以及 DPHY440在其系统中的位置?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    DPHY440作为图片放置。

    是否有建议的放置位置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将 DPHY440放置在远离 TX 且靠近 RX 的位置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    ,另一个 DPHY440 μ H、总共2个

    可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您可以级联两个 DPHY440。

    谢谢

    David