This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:原理图请参阅

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055102/tca9800-schematic-consult

器件型号:TCA9800

大家好、

我的客户希望使用 TCA9800作为 CPU 和 DIMM 之间的缓冲器。 I2C 的频率为100kHz。 您能帮助查看以下原理图吗?

谢谢、此致、

索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    该原理图看起来不错。 我没有任何要推荐的更改。 请参阅下面的备注。  

    • 同时尊重 A 侧和 B 侧的电压范围。
    • 在两个电源中都包含去耦电容器并进行适当的值。  
    • B 侧没有上拉电阻器/其他可用电流源。 确保未组装 R1151和 R1152。  
    • 上拉电阻器值能够支持所需的数据速率。 2K 欧姆 PU 可支持高达~300pF 总线电容的标准模式(100kHz)。  

    如果对此反馈或设计有任何疑问或疑虑、请告知我。  

    此致、
    Eric Schott