This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:THVD1400设计确认

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054508/thvd1400-thvd1400-design-confirm

器件型号:THVD1400

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户 希望使用 THVD1400构建485网络系统。 负载超过200个、传输距离约为28米。 负载均匀分布。 数字线路的电阻为0.17欧姆/米。 电源线的电阻为0.05 Ω/米。 每个负载的最大功率为0.12w。 现在我们想知道。 485芯片能否在这种网络中正常工作? THVD1400在正常运行时可承受的灌电压是多少? (仅一个驱动程序)

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 RS-485所设计的网络类型。 THVD1400支持256个节点、约5k Ω 的总电阻可 Ω。

    "灌电压"是什么意思? THVD1400在−7V 至12V 的总线电压下工作、不会因高达±16V 的总线电压而损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

     有关驱动能力、请参阅数据表中的图5-1驱动器输出电压与驱动器输出电流间的关系以及图5-2驱动器差分输出电压与驱动器输出电流间的关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我在互联网上看到了它。 原因是节点485芯片和485网络上的负载共享一个电源和接地网络、特别是接地网络。 节点上的接地和源极驱动器上的接地不处于同一电平、因为接地网络之后从节点流回的电流具有电阻、 因此驱动端的电源接地和每个节点的接地都有电压、即485芯片的接地和驱动端的电源接地都有电压。 从485芯片端到源驱动端、正是这样、侧回路也应该具有这个压降、 正常芯片和485网络之间的压降非常小、所以电流将被倒入485芯片并返回到源极接地、以满足压降是节点位置压降的条件。 。 节点接地的电压与网络上负载的功耗和接地线的电阻有关。 该电压应始终存在。 我们想知道 TI 的485芯片或 THVD1400可以承受多少电压、但仍能正常工作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您绘制一个图、那会很有帮助。 根据我的理解、您指的是 RS-485系统中节点之间的接地电位差。 本设计指南的第11节介绍了一些相关内容。  

    https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf

    RS-485信令是差分信号、因此通信仍在有限的共模电压下工作。