This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:设置与放大器;初始修整

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052881/sn65dp159-setup-initial-trimming

器件型号:SN65DP159

我们在连接到 Xilinx FPGA 的两种设计中使用 DP159作为监控器的发送器。

问题是、我们有几个显示器工作正常、许多显示器无法正常工作。

DP159具有许多寄存器和功能、但正是因为如此、我们很难找到良好的设置。 我们需要一些有关设置和修整芯片以便与大多数显示器配合使用的说明。 如果无法实现、我们需要一条指令、说明如何配置单独的监视器。

因此、我可以将我的请求分为两个问题:

  1. 是否有最佳设置来使 DP159与大多数监控器一起工作、因此应如何配置寄存器? (可能是某种具有最佳值的寄存器映射)
  2. 如何使用不同的寄存器值对 DP159进行测试、从而使单个监控器正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在 I2C 还是引脚搭接模式下配置 DP159?  

    您能否共享原理图和布局? 您是否在该设计上运行了 HDMI1.4/2.0电气合规性?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    提前感谢您的回答。 很高兴看到有人想要帮助。 我可以发布原理图和布局的顶部。 但愿这对您有所帮助。

    电路板上有两个类似的 HDMI 接口。 因此、您可以在彼此下方看到它们。

    上面的连接器是一个连接到 FPGA 模块板的模块连接器。

    "运行 HDMI1.4/2.0电气合规性"的具体含义是什么。 有什么类似的东西?
    e2e.ti.com/.../7BM85_5F00_0E.pdf

    答案是否定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再添加一个信息、我们将 SWAP_EN 位设置为1、因为我们需要反转通道。
    我们已将 VADJ 电阻交换为7k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FPGA 是否支持在 DDC 总线上将时钟拉伸为 I2C 主设备? DP159实现了时钟扩展。 如果 FPGA 不支持时钟扩展、则需要实施 DP159 DDC 侦听。

    SDA_SNK 和 SCL_SNK 上的上拉电阻器需要为2k 才能与 HDMI 兼容。  

    通过"运行 HDMI1.4/2.0电气合规性"、我是指通过 HDMI 电气合规性测试来验证设计信号完整性。

    看起来您是在 I2C 模式下运行 DP159。 默认的 I2C 寄存器值应该能够运行 HDMI1.4。 如果您运行 HDMI1.4分辨率、 您能否测量时钟输出频率并查看频率是否正确?

    我还将向您介绍此应用手册、其中详细介绍了 I2C 模式下的 DP159配置。  www.ti.com/.../slla468.pdf。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们也可以从显示器获取 EDID 数据、但不能正常工作、因此我会问这是否是我们应该检查的问题。 我们可以在此处对导线和电平转换器进行一些返工、但这对电子产品而言是一种非常令人厌恶的行为。

    我们已经测量了时钟、1080p HDMI 的时钟频率为148.5MHz。 因此、这似乎是可以的。 正如我说过的、有几个显示器在电路板上工作得非常好。 是的、我们使用的是 I2C 模式的电路板、很抱歉、这里没有答案。

    您能否再次查看您添加的链接、我无法访问。 我得到了答案:

    “我们似乎遇到了一些阻力。

    (抱歉,找不到您要查找的页面。)”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是指向应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla468/slla468.pdf的链接。  

    我再次查看原理图、通道0和通道1是否正确连接?  

    如果时钟通道看起来正确、您还能查看其中一个数据通道吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最后一个提示真的很好! 我们再次检查了反转、您是对的。 时钟信道和数据信道1反向正确。 但必须切换数据通道0和数据通道2。 我们在电路板上使用了一些导线完成了此操作、现在另一个监视器也在工作。

    有线设备是、有些显示器可以使用、有些则不能使用。 因此,我想我们搜索问题的时间太长了。

    我们可能会尝试在 FPGA 中找到解决方案、但这不是您的主题。

    感谢您的帮助!