This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:驱动器显性超时-数据速率低至10kbps

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055046/tcan1042h-driver-dominant-time-out---data-rates-down-to-10-kbps

器件型号:TCAN1042H

大家好、

客户询问驱动器显性超时-数据速率低至10kbps 规格、如何确定?  超时规格的时间?

客户希望了解详细信息。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这是根据 CAN 信号中可能的最大连续显性位数确定的:5个显性位后跟和错误帧(6个显性位)。 然后根据这11个位确定最小数据速率、这些位占用了整个 DTO 时间。 最小速率= 11位/1.2ms ~= 10kbps。 数据表中有一个简短的注释、描述了这种估算以及第9.3-1节。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott