This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-EXPANDER-EVM:提问

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IO-EXPANDER-EVM, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054623/io-expander-evm-question-asking

器件型号:IO-EXPANDER-EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

大家好、

我的客户想要使用 我们的 IO-EXPANDER-EVM、我的客户是否需要 MSP430 LaunchPad 进行控制?
如果是、我的客户可以使用 MSP430G2553 LaunchPad 开发套件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    使用 IO-Expander EVM 并不一定需要 MSP430 LaunchPad、但它使评估更加简单。 这是因为有用于将 Launchpad 连接到 EVM 的接头、以及用于评估 EVM 上可用器件的代码。 但是、如果不使用 LaunchPad、则仍可以将接头与其他导线一起使用、以将引脚连接到其他控制器或处理器。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢。

    Jason