This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:地址/数据线长度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054547/xio2001-address-data-line-length

器件型号:XIO2001

您好!

我尝试直接连接 XIO2001和 PCI 设备 IC、但我不知道地址/数据线应该有多长时间。

XIO2001中的地址/数据线长度是否有相关规定?

 

M.Ueda。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Ueda、

    只要与时钟相关的数据设置和保持时间在规格范围内、我们就应该可以正常工作。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Nasser

    因此,解决了一个问题。

    另一个问题是、从0到31的所有地址/数据行是否都必须具有相同的长度?

    对所有业余爱好者的问题、我都很抱歉、但请回答。

    M.Ueda。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    所有同步 PCI 总线信号的长度必须匹配以满足时钟设置和保持要求。

    另请参阅第9.3-1节。