This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:与板载 TPS65981芯片连接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054709/tps65981evm-interfacing-with-a-tps65981-chip-on-board

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981

大家好、

 我们内部有 TPS65981EVM、我们已经完成了相关开发。 现在、我们使用 TPS65981定制了电路板、配置  TPS65981时遇到了问题。

我们有几个关于 TPS65981一次性配置的问题。

1) 1)如果组装板是全新的、并且我们尚未在 TPS65981中进行任何编程、那么它中是否加载了任何默认配置文件? 我是说、当我在电路板上插入 Type C 电缆时、VBUS 引脚上的电压为5V、但 VCC_PPHV 上没有电压。  如果我们插入了 Type C 电缆但尚未完成编程、我们是否在 VCC_PPHV 引脚上获得5V 默认输出?

2) 2)我们正在尝试 使用 EVM 附带的 USB-SPI 板对 TPS65981进行编程。 我们使用 了来自 Aardvark 连接器的 SPI 连接、并将其连接到 PD 控制器的 SPI 闪存。 请查找相同的附件。  我们编程失败了吗?  使用 EVM 进行 TPS65981编程是否需要任何额外的引脚?

e2e.ti.com/.../PD_5F00_TPS65981.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)回答"否"、默认编程不会提供5V 输出、  

    在(2)上、我没有很好地关注您的设置。 如果您的电路板具有 USB-SPI 闪存、您应该能够使用应用配置 GUI 对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ghouse、

    感谢您的回答。 我们在闪存编程中仍面临问题是否可以检查我的查询号2的步骤?

    以及 CC1和 CC2引脚连接到 PD 控制器。 如果我们用外部5.1K 电阻下拉两个引脚,那么它是否会生成默认输出? 在这种情况下、CC1具有5.1k 下拉电阻、并连接到 PD 控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,是否有任何方法可以将 PD 控制器默认设置为在不对其进行编程的情况下获得5V 输出?