This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:用于将 MIPI DSI 转换为 HDMI 的器件

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, TFP410, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053785/tfp410-device-to-convert-from-mipi-dsi-to-hdmi

器件型号:TFP410
主题中讨论的其它部件:SN65DSI83、DS90CF386

大家好、  

我的客户想知道 TI 是否有可从 MIPI DSI 转换为 HDMI 的器件? 请帮帮我。  

我看到以下主题回答 TI 可以在8个月前使用"SN65DSI83/84/85 -> DS90CF386 -> TFP410"进行此操作、希望此后有任何更新。  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984964/sn65dsi86-does-ti-have-mipi-to-hdmi-device?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MIPI%252520AND%252520hdmi#

此配置("SN65DSI83/84/85 -> DS90CF386 -> TFP410")是否可以实现全高清? 下面的线程显示"分辨率、帧速率和消隐百分比"。 需要知道是否可以实现全高清。 您是否需要这些信息? 如果是、我将从客户那里获得它。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715196/looking-for-mipi-dsi-to-hdmi-interface-bridge/2642748#2642748

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo

    对于 MIPI DSI 转 HDMI、您还可以使用 DSI86 + DP 转 HDMI 有源协议转换器解决方案。 DSI86可支持全高清。 遗憾的是、我们没有活动的 DP 到 HDMI 协议转换器

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    谢谢你。

    让我确认一下、以下配置无法实现全高清、对吧?

    SN65DSI83/84/85 --> DS90CF386 --> TFP410

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo

    DS90CF386似乎不支持全高清。

    谢谢

    David