This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:PCA9544A

Guru**** 2926200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A, PCF8574A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054406/pca9544a-pca9544a

器件型号:PCA9544A
主题中讨论的其他器件: PCF8574A

大家好、

有关 I2C 寻址的另一个问题。

PCA9544A 具有3个地址选择引脚。 通常、将其连接到上或下即可实现无穷大。

但这次我需要即时更改地址。

总线空闲时是否可以更改地址?

例如:

我想使用 PCF8574A 将 PCA9544A 连接到同一总线、并使用 I/O 输出(PCF8574A)控制 PCA9544A 地址输入。

我能这样做吗?

此致

AGI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AGI、

    是的、您应该能够对不会在加电时锁存其 I2C 地址的器件执行此操作。 据我所知、我们的 I2C 响应器器件不会锁存 I2C 地址。 本应用手册将讨论您讨论的这个概念:  

    动态寻址

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    是的、我知道这份应用手册。

    在 PCA9544A 中、我仍然看不到有关地址锁存或未锁存的信息。 如果未写入内容,则可能会在没有通知的情况下更改。

    此致

    AGI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AGI、

    PCA9544A 不会锁定其地址、因此您可以按照描述的方式使用它。

    -Bobby