This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF383:DS90CF383的新器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF383, DS90C185, DS90C241, DS90CF383B, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053774/ds90cf383-new-device-to-ds90cf383

器件型号:DS90CF383
主题中讨论的其他器件: DS90C241、 DS90C185、 SN75LVDS83B

大家好、  

我的客户 以前使用过 DS90CF383。 客户想知道是否有较新的器件?  

我在    TI.com 上查看 DS90C241和 DS90C185。  

您建议使用哪种?  

用法:MCU ->设备-> LCD 显示屏

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    这取决于您的应用的详细信息。 DS90C241支持的 PCLK 范围低于 DS90CF383和 DS90C185。 因此、如果使用的 PCLK 超过35MHz、我建议使用 DS90CF185。

    此致、

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    谢谢你。

    我向 客户推荐了 DS90CF185、他想知道 DS90CF185和 DS90CF383之间的区别、您能提供比较表吗? 我尝试在 TI.com 上创建比较表、但我找不到 DS90CF383、因此我无法自行创建。  

    此外、我看到 DS90CF383B 似乎 是 DS90CF383的增强版本、但温度范围为-10C~70C、TI 是否有其他具有更宽温度范围和功能的器件与 DS90CF383类似? 客户正在寻找比 DS90CF383更便宜、更小的新器件。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

     DS90C241的温度范围为-40 - 105°C、但 DS90C185和 DS90CF383B 的温度范围更小、如您所述。 我可以帮助制作差异图、但  最好使用 DS90CF383B、因为它无论如何都是为了替代 DS90CF383A。  SN75LVDS83B 等其他类似器件也具有较低的温度范围。

    此致、

    本