This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:无法与 PC 建立链接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054504/dp83822if-cannot-establish-link-with-pc

器件型号:DP83822IF

各位专家:

我的客户报告有一个奇怪的问题。 他们的产品是5G 终端 、通过拨号连接到5G 无线网络;另一方面、它通过100Base-T 与 PC 通信、以便 PC 或其他设备可以通过该终端访问互联网、phy 是我们的 DP83822。 一切都很好、终端可以直接通过交换机与 PC 正确通信、直到终端拨号5G 网络。 终端拨号5G 网络后、DP83822似乎无法与某些 PC 建立链接(并非所有 PC 都存在此类问题)。 观察这种情况下的现象、phy 设备似乎始终处于协商过程中、它始终在10M 和100M 模式之间跳转。 但是、当 PC 通过交换机访问终端时没有问题。

您对此问题有什么看法吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否确认以下内容:

    -非5G 运行期间的稳定数据传输

    -电源轨,拨号期间和拨号后时钟均保持稳定

    了解 PHY 如何在10Mbps 和100Mbps 模式之间跳跃的过程

    此致、

    Gerome