请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822IF 各位专家:
我的客户报告有一个奇怪的问题。 他们的产品是5G 终端 、通过拨号连接到5G 无线网络;另一方面、它通过100Base-T 与 PC 通信、以便 PC 或其他设备可以通过该终端访问互联网、phy 是我们的 DP83822。 一切都很好、终端可以直接通过交换机与 PC 正确通信、直到终端拨号5G 网络。 终端拨号5G 网络后、DP83822似乎无法与某些 PC 建立链接(并非所有 PC 都存在此类问题)。 观察这种情况下的现象、phy 设备似乎始终处于协商过程中、它始终在10M 和100M 模式之间跳转。 但是、当 PC 通过交换机访问终端时没有问题。
您对此问题有什么看法吗?
谢谢!
John