This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:未加载 USB 驱动程序

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054819/dp83825evm-usb-driver-not-loading

器件型号:DP83825EVM
主题中讨论的其他器件:DP83825I

我正在使用 Win 7 PC (具有完全管理权限)尝试连接到评估板、以便我可以使用 USB2MDIO GUI 检查和/或更改板载 DP83825I 芯片的寄存器设置。  我按照用户指南执行了所有操作、并从该指南中提供的链接下载了驱动程序和 GUI。  所有安装似乎都没有问题、但连接 USB 时驱动程序不会加载。  PC 看到我通过 USB 插入电路板、它显示在设备管理器中、但带有一个小警告符号、提示 Windows 无法找到该器件的兼容驱动程序。  我尝试重新启动 PC 并从头开始重新安装驱动程序、这次是在 PC 硬盘上的另一个位置、但仍然没有。  我尝试了多个 DP83825EVM 板(我有4个)、它们都是一样的。  所有这些似乎都应该是直接的,所以我被骗了。  有什么想法吗?  

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    MSP 团队更好地回答了此问题。 我将这样关闭这个线程。 请在论坛下发布新主题。

    此致、

    Gerome