This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212对 odb 的眼图

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054316/tmuxhs4212-tmuxhs4212-eye-chart-over-odb

器件型号:TMUXHS4212

你(们)好,先生

我从 TI 网站下载开关"model S11-parameter sim tool"、并加载 TMUXHS4212 模式

我得到下面的图表。 超过0dB、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在高频率下测量不准确。 您感兴趣的频率范围是多少?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮您检查一下。

    模型 S11参数仿真工具、TMUXHS4212 模式、错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

       该误差可能是由用于此测量的电路板引起的。 因此超过15g 的数据不准确。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基址为0~20GHz

     0~30GHZ 更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../a0b0_2D00_on.s4p

    请检查此文件。 我们的测量值高达40GHz、但仅达到23Ghz。