This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:SFD 脉冲长度

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054238/dp83822i-sfd-pulse-length

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83822EVM

您好!

我正在考虑使用 DP83822的 SFD 输出。 数据表似乎不包含有关 SFD 信号时序的信息。

SFD 脉冲是否具有特定的长度、如果是、长度是多少? 还是取决于接收到的帧的长度?

此致、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我们没有这方面的数据。 您能否测量末端的 SFD 长度?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我正在进行一些初步调查、因此无法测量、因为我没有 DP83822设计。

    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    如果您希望提供 DP83822设计、我们可提供 DP83822EVM 用于评估。

    www.ti.com/.../DP83822EVM

    此致、

    Gerome