This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:PCI Express 的 ESD 保护

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054048/tpd4e02b04-esd-protection-for-pci-express

器件型号:TPD4E02B04

我正在考虑将 TPD4E02B04连接到 PCI Express 第3代通道以提供 ESD 保护。  对于 PCI Express、有必要在 TX 通道上插入一个交流耦合电容器。
因此、我必须选择 TPD4E02B04的放置方式、即 PCI Express 连接器侧或与交流耦合电容器相对的另一侧。
你会告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUichiro、

    ESD 二极管的一般经验法则是、应尽量将其放置在靠近连接器(即 ESD 源)的位置。 这将为您提供最优的 ESD 瞬态保护。 但是、在某些采用其他协议的应用中、连接器侧有时会有明显的直流偏置、用于为其他电路供电。 如果该直流偏置超过二极管的 Vrwm (在本例中为3.6V)、则应选择 Vrwm 更高的二极管。 遗憾的是、我不太熟悉 PCI Express、因此我不知道是否存在任何超过3.6V 的明显直流偏置/共模电压。 您知道这些信息吗?  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢你的答复。
    PCI Express 数据通道由于 TX 侧的交流耦合而没有任何直流偏置。 此外、这些 TX 摆幅电压为1.2Vpp (最大值) 。
    根据您的建议、我将尝试在连接器侧放置该二极管。

    谢谢你。