This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:Reg0x64和 Reg0x67设置

Guru**** 2524040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054050/ds250df410-reg0x64-and-reg0x67-setting

器件型号:DS250DF410

您好!

让我向您提出几个问题:

1)适用于10GbE

如果我们希望容差约为100ppm、则应将"0x02"设置为 Reg0x64 (=约151ppm)、对吧?

2) 2)寄存器设置过程

如果我们更改容差(两组1/2)、下一步是否正确?

第一步:将"11"设置为 Reg0x67[7:6]

第二步:将"0x02"设置为 Reg0x64[7:4]和 Reg0x64[3:0]

第三步:清除 Reg0x67[7:6]

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 对于10GbE、 如果我们希望容差约为100ppm、则应将"0x02"设置为 Reg0x64 (=约151ppm)、对吧?
      • 是的、没错
    2. 寄存器设置过程如果我们更改容差(两组1/2)、下一步是否正确?

    第一步:将"11"设置为 Reg0x67[7:6]

    第二步:将"0x02"设置为 Reg0x64[7:4]和 Reg0x64[3:0]

    第三步:清除 Reg0x67[7:6]

    • 在这种情况下、不需要写入0x67。 您可以将其保留为 B00值

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-圣、您好!

    感谢您的支持!

    此致、

    Takumi