This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《LMH1228:LMH1228和 LMH1208编程指南》(文献编号:SNAU206)未能成功地将负载断电

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053295/lmh1228-lmh1228-and-lmh1208-programming-guide-snau206-down-load-unsuccessfully

器件型号:LMH1228
主题中讨论的其他器件: LMH1208

您好!

我们的客户抱怨说、即使他访问了下载网站、他也无法从网站下载编程指南(SNAU206)。

您能不能帮助他减少文档的加载。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshiro San、

    给客户带来的不便、我深表歉意。 请通过内部 E2E 帖子或 TI 内部电子邮件向我发送客户电子邮件。 我们可以让他访问这些文档。 此外、您现在也可以访问此文档。 请登录 TI.com。 在您的名下、您应该会找到安全资源、在这里、您应该会找到与 LMH1228器件相关的文档。

    此致、、Nasser

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    非常感谢你的帮助。 我可以访问下载站点并下载文档、而不会出现任何问题。

    我查看了《LMH1228和 LMH1208编程指南》(SNAU206E)、但这是 NDA 限制。 由于我们的客户没有签订 NDA 协议、因此我们无法交付。

    您是否想告诉我您是否有标有"TI 信息选择性披露"的编程指南。

    此致、

    TI.IMI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们唯一拥有的文档。 请注意、编程指南的每一页都规定了 TI 信息-选择性披露。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈

    请让我再次确认。 当我再次检查"LMH1228和 LMH1208编程指南"(SNAU206E)时、发现了两个机密标签、即顶部标记的"TI 信息-选择性披露"和 标记为水印的"TI 机密- NDA 限制"、如下面所示。

    如果我理解本文档被归类为"TI 信息-选择性披露"。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请将本文档视为"TI 信息-选择性披露"。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    我了解我们可以在没有 NDA 的情况下将此文档发送给客户。

    此致、

    TI.IMI