This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:DP83620SQE:PHY 驱动程序查询

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053843/dp83620-dp83620sqe-phy-driver-inquiry

器件型号:DP83620

大家好、

美好的一天! 我代表我们的客户发布此内容、如下所示。

我们公司最近从慕斯尔购买了 dp83620 PHY 驱动程序。 需要驱动程序代码支持。 我在您的网站中搜索了支持、它显示了 Linux 驱动程序支持、但我的不是 Linux pline。

我需要在 RMII 模式下将 dp83620 PHY 驱动程序与 STM32连接。 Windows 平台。 IDE:STM32 CubeIDE

我有随附的文件 oryx-embedded.com。 请仔细查看、并告诉我它是否起作用。 这是一个选项。 但是、我希望原始 vendor.e2e.ti.com/.../dp83620_5F00_driver.c.txte2e.ti.com/.../dp83620_5F00_driver.h.txt 能提供支持

感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的查询。 我将向团队进行讨论、并预计最迟在星期三收到回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    与团队交谈后 、没有正式的 Windows 支持。 但是、Linux 代码是开源的、因此驱动程序的信息就在此处。 客户将其移植到 Windows 系统上。

    此致、

    Gerome