Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83847
主题中讨论的其他器件: DP83847
尊敬的团队:
大家好、 我对 DP83826I 器件有一些问题。
DP83826I 数据表指出:交换双绞线内的导线会导致极性误差。 但是、100BASE-TX 不受极性问题的影响、因为它使用 MLT-3编码。
您能告诉我更多有关这方面的信息吗? 当使用 MLT-3编码时、我不知道为什么不会出现问题的确切原因、即使极性已更改并应用到 PHY 芯片上也是如此。
2.我们想查询数据表页.33中的 RMII 从器件信号图像。
在 RMII 受控模式中、它被称为"PHY 可以通过主机 MAC 提供的50MHz 时钟运行"。
但是、通过查看图像、可以确认 MAC 和 PHY 是双向连接到"50MHz 参考时钟"部分的。
这似乎与上述解释相冲突,哪一个是正确的?
感谢您的回复和辛勤工作。