This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:反极性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054065/tlk100-reverse-polarity

器件型号:TLK100

大家好、我是 Jieun、

我对 PHY 收发器 TLK100有疑问。

根据数据表、错误的极性会影响10B-T PHY。 100B-TX 使用 MLT3编码、因此极性问题无懈可击。

 

我能问原因吗?  

为什么反极性仅影响10B-T?

2.如果采用 MLT-3编码、为何无关紧要?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jieun、

    10BASE-T 使用曼彻斯特编码、它本质上是 CLK 和数据的异或运算。 由于我们 PHY 的 MDI 是差分的、因此 TRD_P 上的任何内容都与 TRD_M 完全相反 您可以想象、如果在尝试解码时识别多项式是非常重要的、就像 PHY 将 TRD_P 读取为 TRD_N 一样、那么解码将会混乱。

    10BASE-TX 使用 MLT-3、该模式使用{0、+1、0、-1}的模式、并在时钟上升沿的数据为"1"时循环使用该模式。 如果这是"0"、则数据不会移动。 在此信令方案中、重要的是检测"1"的转换事件、而不是转换发生的位置。

    此致、

    Gerome