This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS9637:输入上的迟滞或施密特触发器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053931/sn65lvds9637-hysteresis-or-schmit-trigger-on-input

器件型号:SN65LVDS9637

您好!  

我们正在高噪声环境中的其中一个设计中使用 TI 的 LVDS 接收器。 接收器具有下表:  

是介于+/- 100mV 阈值之间的输出不确定、因为它不是非时变的、但它会将输出锁定到先前的状态、还是实际上是完全不确定...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里的输出是完全不确定的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在另一篇文章中看到、该器件的典型阈值为+/-30mV、这是否仍然有效? 也谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    +/-30mV 无效。  vith+和 vith-表示该部件将如何相对于 VID 进行切换。