您好!
我是从事高级设计项目的大学生、需要有关使用此组件的帮助。 实际上、DS92LV16将用于对来自 Raspberry Pi 4的16位进行串行化、并将串行流馈送到有望实现千兆位传输的激光器。 我的计划是以65 MHz 乘以16位的频率从 Raspberry Pi 馈送时钟源、串行器将能够实现>1GHz 的传输。
我正在尝试了解 DS92LV16是否具有某种缓冲器来存储16位数据、因为虽然 RPI 具有可生成65MHz 频率的通用时钟、但 GPIO 引脚无法达到该时钟频率。 因此、时钟将以比我尝试传输的数据高得多的频率运行、我假设它不会以我希望的方式工作。 如果 DS92LV16上没有可用的缓冲器、我可以采用哪种替代方法?
谢谢!
摩根