This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:当通道禁用时、通道是否处于高阻抗状态?

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054213/pca9545a-whether-the-channel-is-in-high-impedance-status-when-the-channel-is-disabled

器件型号:PCA9545A

大家好、

我对以下应用有疑问。 禁用通道时、通道是否处于高阻抗状态?

我们在总线上有2个主 I2C 器件。 其中一个直接连接到24C02。 另一个通过 PCA9545连接到24C02。 两个主器件可在不同的时序中运行24C02。 此应用在禁用时需要 PCA9545为高阻抗。  

我期待您的回复。 感谢您的支持。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、禁用的通道具有高阻抗。