This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:如何确定数据表中的数据速率 SFP

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052852/ds125df111-how-to-determine-the-data-rate-sfp-in-datasheet

器件型号:DS125DF111

尊敬的 TI 团队:

我们的客户端要求是 SFP/SFP+接口(1Gbps/10Gbps)。 根据该设计,系统实施将为 LS1046A->Retimer (DS125DF111)->SFP 端口/SFP+端口。  

在数据表图9中、典型应用仅被称为 SFP+端口、而非 SFP。

您可以查看上述内容吗?  

另外、请确认 已针对数据速率(SFP/SFP+)预编程的 DS125DF111寄存器、以确保 CDR 锁定?

-Deepak Anand G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您可以使用 SFP 的重定时器 实现 1Gbps 的数据速率。  您还可以使用 SFP+ 10Gbps 重定时器。

    对于1.25Gbps 和10.3125Gbps 的速率、您需要更改 VCO 速率和分频器。

    我在下面提供了一个序列、但请验证这是否满足您的要求。  请注意、此序列中的一些写入来自数据表中的表9和表12 (也附在下面)。

    寄存器地址 寄存器值 寄存器掩码 说明
    0xFF 0x0C 0x0C 广播 写入两个通道
    0x0A 0x0C 0x0C 使 CDR 复位有效
    0x60 0x00 0xFF 设置数据速率
    0x61 0xB2 0xFF 设置数据速率
    0x62 0x90 0xFF 设置数据速率
    0x63 0xB3 0xFF 设置数据速率
    0x64 0xCD 0xFF 设置数据速率
    0x2F 0xF0 0xF0 设置分频器
    0x0A 0x00 0x0C 释放 CDR 复位

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您能否检查 TI SGMII (SFP)和 XFI (SPF+)?

    因为 NXP CPU (LS1046A)接口引脚 SERDES  SGMII <-> 1.25Gbps 和 XFI <-> 10.3125Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!  

    通常、SGMII 是 LVDS 信号。  请注意、DS125DF111 需要 CML 信号。  可以转换 CML 和 LVDS 信号、但我们尚未进行任何验证以确保 与 LVDS 信号兼容。

    DS125DF111与 XFI 兼容。

    谢谢、

    Drew