This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:EVB 数据

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052238/sn65dsi86evm-evb-data

器件型号:SN65DSI86EVM

干草 TI

是否可以获取  SN65DSI86EVM 的源数据、包括 OrCAD .DSN 文件和返修文件?

此外 、如果可用、我希望获取电路板的机械尺寸和机械孔位置、以便 我可以设计使用机械孔连接到 EVM J4的分线板

此外、我还想了解 SN65DSI96采用的自适应显示技术是什么

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否接受我的友谊请求、以便我可以向您发送板级配置文件?  

    DSI96从未发布、因此只有 DSI86可用。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David

    我 已接受您的请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了板级配置文件、请检查。

    谢谢
    David