This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31E 和 AM26LV32E 的替代产品

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, THVD1449, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053734/am26lv31e-alternatives-for-am26lv31e-and-am26lv32e

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: THVD1449SN65HVD75

大家好、

由于 短缺问题、我的客户希望找到 AM26LV31EIDR 和 AM26LV32EIDR 的替代方案。 你有什么建议吗?

它用于伺服驱动编码器部件、传输编码器 A、B、Z 和状态脉冲信号。

要求为:1) ESD (空气间隙)> 8kV。 2) 2)支持3.3V 输入信号。 3)数据速率>10M。

如果我们没有四通道解决方案、其他通道也是可以的。

期待您的建议。 谢谢!

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LV31E 是唯一具有这些特性的四通道器件。

    唯一可能的替代产品是单通道收发器、如 SN65HVD75或 THVD1449。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小燕

    正如 Clemens 所说、我们的产品系列中没有任何其他具有这些参数的四通道器件、而展望未来、只有单通道器件具有这些要求。 列出的两个器件型号 Clemens 可以正常工作。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett