This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:在千兆位操作下禁用自动协商

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053968/dp83867ir-auto-negotiation-disable-under-giga-bit-operation

器件型号:DP83867IR

大家好、

我的客户希望禁用千兆位操作下的自动协商功能、您能告诉我应该更改哪个位来禁用该功能吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    要禁用1G 模式的自动协商广播、请确保 DP83867[9:8]的寄存器0x9 = 0x0。 这将确保在发生自动协商时、通告的最高速度为100Mbps。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geromo-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    很抱歉、我的解释不好。  

    它们希望手动链接1G 模式、并且还希望禁用功能。

    看起来您的寄存器设置只是禁用1G 广播、但我们如何终止函数?

    此致、

    Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    要禁用自动协商、请确保寄存器0x0[12]= 0x0。 另外、请确保相应地使用寄存器0x0[6、13]、并使用寄存器0x11配置寄存器0x9、0x10和双校验配置。

    此致、

    Gerome