This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3200:VBO-HS 分离器

Guru**** 2930290 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TS3DDR4000, HD3SS3412, TS3DV642, DS42MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051040/ts3usb3200-vbo-hs-splitter

器件型号:TS3USB3200
主题中讨论的其他器件:TMUX136TS3DDR4000HD3SS3412TS3DV642DS42MB200

H 团队、

我们的客户正在寻找  VBO-HS 分离器 将信号分配到2个输出中。 根据我们的客户、  

VBO-HS 最大频率为4GHz。  我有8个通道(8个差分对)。 因此我需要8个 IC (如果 IC 是 SPDT)。 我非常喜欢分配 IC、它可以分离信号、但也欢迎使用开关。  我想到了 TMUX136、您怎么看?  我只需要处理2个通道、而其他6个通道将仅朝向一个方向。 因此、由于偏斜问题和内部偏斜、我认为使用8个 IC 最好在所有通道之间具有相似的偏斜。

他正在考虑 TS3USB3200RSVR、但目前已缺货。 TS3DDR4000是否适合此应用? 如果不是、我们是否有其他符合他要求的器件、这些器件有库存?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有4通道多路复用 器 HD3SS3412、因此您只需要两个 IC。

    VBO-HS 的信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不需要开关、而是扇出缓冲器、它采用差分对并使其成为2个单独的独立对。 因此、我需要扇出2个差分对。

    请查看您是否可以提供帮助

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你找到什么吗? 请参阅我之前的评论

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们的组只有多路复用器器件。 我尝试在 TI.com 上搜索缓冲区、但运气不好。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经有这个主题: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1049423/dual-fanout-buffer-1-2-for-4-gbps

    也许您可以与他们合作寻找解决方案。 扇出器件是所需的。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会通过电子邮件通知他们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 TS3DV642是 HDMI 还是 DP 多路复用器/多路信号分离器、这是您要寻找的吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不、这个只是一个开关。 我需要扇出、它将信号复制到2个同步输出。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾与 Nasser 交谈过,DS42MB200是1:2缓冲器,它应该适用于 DP。

    此致

    Brian