This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF410发送 PRBS 代码方法确认

Guru**** 2928830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053872/ds100df410-ds100df410-sends-prbs-code-method-confirmation

器件型号:DS100DF410

大家好、

我的客户希望通过  DS100DF410发送 PRBS 代码来测试 SFI 接口的一致性。

客户尝试了以下方法,但 未正确发送 PRBS 代码 (提示时钟恢复丢失锁定)。

您能否帮助确认以下方法是否存在问题? 谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有输入数据供其 CDR 锁定、则默认情况下 TI 重定时器不会生成 PRBS 输出。

    • 请确认重定时器通道有一个有效的基准输入信号。 该信号需要是1.25Gbps 或10.3125Gbps 的子速率倍数

    谢谢、

    Rodrigo Natal