This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:寄存器0x64设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053156/ds250df410-reg-0x64-setting

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:DS125DF410

您好!

我想问您一个有关我客户的"Reg 0x64"值的问题、如下所示。

1) 1)设置值

让我确认一下、我们可以通过该寄存器设置信号的"锁定范围"、对吧?  

由于寄存器的默认值是1000ppm (0xFF)、是否可以更改/设置值100ppm?

2) 2)设置程序

如果我们可以更改该值、您会告诉我寄存器设置过程吗?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 对于1、您回答正确
    • 对于2、请参阅以下摘自重定时器数据表的摘录、

    任一组的 PPM 计数值的计算方法与预期数据速率相同、单位为 Gbps、RGbps。 PPM 计数值、表示 NPPM、由 NPPM = RGbps×1280计算得出。

    应将寄存器0x64设置为0xff 的值。 这是 PPM 计数容差。 得到的以百万分率表示的容差由 TolPPM =(1×10-6×NTOL)/NPPM 给出。 在此公式中、NTOL 是加载到寄存器0x64的高四位或低四位中的4位容差值。  

    如果已知系统和25MHz 参考时钟的频率精度非常好、则可以减小这些容差值。 但是、对于大多数应用、寄存器0x64中的0xff 值将提供强大的性能。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natale-San、

    感谢你的答复。

    抱歉、关于我的问题2、虽然我检查了数据表、但我找不到您列出的内容...

    您会告诉我数据表(DS250DF41)的页码吗?

    谢谢、此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉,我应该澄清一下。 实际上、我从 DS125Df410数据表中摘录了内容、该数据表对重定时器 PPM 校验功能进行了更详细的描述。 请参阅以下链接中数据表的第15页。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds125df410.pdf

    谢谢、

    Rodrigo Natal